This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:更改 WiFi 模式802.11 b/g/n

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/863073/cc3120-change-wifi-modes-802-11-b-g-n

器件型号:CC3120

您好!

 我们在设计中使用 CC210 WiFi 芯片组、我希望将器件置于连续 TX 模式以进行合规性测试。

为此、我从无线电工具获取了代码、以便将器件置于连续 TX 模式。我基本上使用 SL_Send:

SL_SetSockOpt (rxSocket、SL_SOL_PHY_OPT、SL_SO_PHY_NUM_FRAME_TO_TX、&amount、sizeof (_u32));

SL_Send (rxSocket、DataFrame、eSize、SL_WLAN_RAW_RF_TX_PARAMS (eChannel、RAE率、 ePowerLevel_Tone、ePreamble); 

1.这只会被调用一次,对吧?

2.如何在模式802.11 b/g/n 之间进行更改

谢谢、

Calin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calin、

    是的、您调用一次、可以关闭套接字以停止它。 您可以通过更改 sl_Send ()中的 RATE 参数来更改 b/g/n

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    请求的是2针对每种模式将器件置于不同的调制1 DSSS、11 CCK 和6 OFDM

    在无线电工具指南中、支持的速率值为:

    1Mbps (DSSS) 2:

    2Mbps (DSSS)

    3:5.5Mbps (CCK)

    4:11Mbps (CCK)

    5:非 SUPPORTED6:

    6Mbps (OFDM)

    7:9Mbps (OFDM)

    8:12Mbps (OFDM)

    9:18Mbps (OFDM)

    10:24Mbps (OFDM)

    11:36Mbps (OFDM)

    12:48Mbps (OFDM)

    13:54Mbps (OFDM)

    14:MCS 0

    15:MCS 1.

    16:MCS 2.

    17:MCS 3.

    18:MCS 4.

    19:MCS 5.

    20:MCS 6.

    21:MCS 7.

    您能解释一下这些与 b/g/n 模式有何关系吗?

    谢谢、

    Calin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Calin、

    请查看此文档、了解有关 b/g/n 标准和所添加的税率的更多信息:https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11

    BR、

    Vince