This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:如何将 USB UART 转换为 GPIO UART

Guru**** 2551230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/863444/cc3220sf-launchxl-how-to-convert-usb-uart-to-gpio-uart

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

如何将 USB UART 转换为 GPIO UART?

我尝试通过移动 Rx 和 TX 跳线来实现。 SOP 处于010模式。 在这种情况下,固件未加载。 请指导我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试在 Launchpad 接头上直接使用 P55和 P57进行 UART 连接? 如果是、您需要对 Launchpad 进行一些修改、以移除 P57上的一些 ADC 驱动器电路。 有关详细信息、请参阅我的文章:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/798630/2970857

    您还可以将 UART 引脚直接连接到 J5和 J6的中间引脚、因为这些引脚绕过 ADC 驱动器并直接连接到 CC3220芯片。

    如果您需要进一步澄清或对使用 CC3220有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael