This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:数据表中使用的天线?

Guru**** 2388630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/863018/cc3135mod-antenna-used-in-data-sheet

器件型号:CC3135MOD

您好!

我正在查看 cc3135mod 模块。 为了更好地了解对模块所做的认证、我希望尽可能复制天线部件的布局。 建议使用数据表(SWRS225A)中所述的 Ethertronics 830520天线。 在第7.2.2节 P51中、图7.4显示了天线布局图。 但是、我看不出这是怎么可能的、因为天线的布局仅包含两个引脚、而建议的83050包含6个引脚。 图片中显示了什么天线? 如果建议使用830520、您能否提供符合认证要求的布局?
此致、
Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    图中所示的天线是 M830520。 是的、原理图中显示的天线符号有2个引脚、但有6个引脚。 请参阅 M830520数据表、您将注意到一个引脚是馈点、一个是 GND、另四个是虚拟焊盘、因此是2引脚符号。

    有关布局指南、请参阅天线数据表以及我们 的参考设计。 该参考设计是用于测试和通过认证的电路板。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    cc3135mod 数据表第51页上的布局切断中的天线不是830520天线。 它只有两个焊盘、布局远离830520数据表。 它看起来更像脉冲天线、但与该数据表相比也有很大不同。 但是、在您链接的参考设计套件中 、在 MCU064A_BOOSTXL_CC3135MOD_PCBLayout 中、显示了正确的天线及其六个封装引脚。 因此、cc3135mod 数据表中的图片是错误的。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    正确、pg51上的图像显示了射频放置和布线的示例、不用于显示天线。 我将更新此图像、以反映您在参考设计中看到的内容。 谢谢你。  

    我将关闭此主题。 对于任何其他查询、请启动一个新的查询。

    谢谢、