主题中讨论的其他器件: CC3100
您好!
我正在基于 CC3100MOD 开发软件
驱动器版本= 1.0.1.11
版本= 2.10.0.31.5.0.2.1.0.3.37
使用 WEP 类型自动连接到 AP 时出现问题(使用 WPA2类型工作正常)
序列:
1.设置与 AP 的连接-成功。
2.复位电路板。
预期:
自动连接到 AP
结果:
自动连接不工作。
如果我设置 WPA2配置而不是 WEP、则自动连接工作正常。
有我的代码快照:
secParams.KeyLen = convertPassKeyAccordingToSecType ( m_apPassword,(U8) strlen(((char*)m_apPassword));
secParams.Key =(signed char*) m_apPassword;
secParams.Type = sl_SEC_TYPE_WEP;//sl_SEC_TYPE_WPA_WPA2
RetVal = sl_WlanProfileDel (wlan_del_all_profiles);
ASSERT_ON_ERROR (RetVal);
if (!apConnectionStatus( E_WIFI_Regular))(
{
//连接失败!
返回-1;
}
其他
{
跟踪("AP:<%s>已连接!!!\n"、m_connectedSsidd);
}
{
sl_WlanProfileAdd((signed char*) m_connectedSsid, nameLen, 0,&secParams, 0, 6、0);
RetVal = sl_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (1、1、0、0、0)、0、0);
ASSERT_ON_ERROR (RetVal);
}
请提供建议、
此致、
Leon。