This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220R:64位智能配置库

Guru**** 2384280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/811196/cc3220r-64bit-smartconfig-libs

器件型号:CC3220R

您好!  

您能告诉我从哪里下载用于智能配置的64位库:libzbarjni.so libiconv.so libSmartConfigSDK.so libyuv.so 吗?

此致、

永华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的永华:

    Wi-Fi Starter Pro 应用程序源的最新版本应包含64位 SmartConfig 库。 我们在4月将其添加到了封装中。 您是否对最新版本有疑问?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回复。

    此帖子基于客户希望升级到64位库的要求。

    下面是客户的反馈。

    1. wifi 启动器 PRO-Android-source 的最新版本为 v2.2.257、版本日期 为2019年2月21日。 在此源文件夹中、没有 libSmartConfigSDK.so 和 libyuv.so。

    2.只有 armeabi/armeabi-v7a/x86  文件夹,但没有 ARM64-v8a 文件夹。 这些似乎不是64位库文件。

    如您所述、请帮助指导您从何处获取四月软件包、并帮助确认哪些库文件可用于64位使用。

    期待您的回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix、Yhua:

    我假设您是指您之前发布的 iOS 源。  我将联系负责我们应用开发的团队来回答您的问题。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    请帮助加快流程、这些文件会影响客户的运输设备。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    2.2.257版 Wi-Fi Starter Pro Android 源中的.so 文件不再使用。 它们保留在以前的版本中。 所有当前库都基于 Java 并作为.jar 文件提供、因此它们应该可以用于64位设备。

    此致、

    Sarah