This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:在 wifi 音频应用示例中、CC3200 I2S 延迟很长

Guru**** 2768245 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/814076/cc3200-cc3200-i2s-latency-is-long-in-wifi_audio_app-example

器件型号:CC3200

cc3200-sdk\examples\wify_audio_app

 

第一。 当没有音频输入时、CC3200 DMA 缓冲器将满、为什么始终调用 DMA callback_fn?

2。 I2S Rx/Tx 缓冲器的大小是多少? 以及如何设置缓冲器?

3号。 DMA 乒乓缓冲器为256B、该缓冲器是否可以修改?

4. 如下图所示、I2S -> DMA 缓冲器延迟时间为43ms、这一时间是否可以改善?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看上面的问题、客户发现时间比较长。 您会发表一些意见吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的永华:

    我相信 DMA CB 仍会被调用、因为器件仍在对数据进行采样。 如果没有有效输入、则没有停止采样的机制。

    您可以通过减小缓冲区大小来改善延迟、这可以在 mime.c 中完成

    if (iBufferFced)>=(2*packet_size) 

    您可以更改 network.h 中定义的乘法因子或 packet_size

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YonGUA、您好!

    这是否能解决您的问题? 如果您再也没有问题、我将关闭此主题。

    Jesu