This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:我们能否在 Windows 上处理 cc3200 cpython

Guru**** 2768395 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/815811/cc3200-launchxl-can-we-work-cc3200-micropython-on-windows

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

您好!

如何使用 micropython 对 cc3200进行编程。  当我导入机器库时、由于未找到模块、但我已使用 PIP 安装了机器库、因此出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否关注此 wiki 页面?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 尽管 python 库机器未安装、但我按照中的这些步骤进行了操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,我无法帮助你完成这项任务。 请等待其他用户的回答。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    TI 在我们的 SimpleLink Wi-Fi 器件上不支持 MicroPython。 您将注意到有关此主题的 Wiki 页面是由另一个用户提供的。 但是、您可以查看使用此工具的其他客户: https://github.com/micropython/micropython/tree/master/ports/cc3200

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢你的答复。 我尝试使用您发送的 GitHub 链接修复错误。 如果可以的话、我会告诉您。

    此致、

    Prasanna