您好 TI
有一个有关 CC3220S ADC 的问题需要帮助回答。 根据 TI 的官方数据、CC3220S ADC 允许的最大模拟电压不能超过1.8V、否则会损坏。 但是、我进行了压力测试、使用稳定的电源输入2.1V、然后每秒进行一次 ADC 采样、这已经执行了很多次。 但是,它没有损坏。 我想知道原因。 为什么这个 I/O 没有损坏?等待您的回复非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Felix、
您在本实验中确切使用了哪些引脚?
当您说它没有损坏时、您是否仍能获得一致的准确读数?
在施加2.1V 之前和之后、您是否在0至1.46V 输入下测试了 ADC 的精度以比较差异? 如文档所述、高于1.4V 的输入可能会导致削波/失真。
数据表中可能指出 CC3220能够承受高达1.8V 的电压、以确保客户不会使用任何过高的电压、但它实际上能够承受高达另一个0.3V 的电压。 我不会尝试超过该值以防止 ADC 输入意外损坏。
BR、
成
你好、Seong
感谢您的回复。
1、I TEST 引脚50 GPIO5/ADC_CH3。
2、 是的、我确定没有损坏。 当我降低电压(小于1.4V)时、我得到正确的 ADC 值。
3、 我进行此测试是因为工厂生产过程、一些 CC3220S 损坏(引脚50)、缺陷率达到5%。 该引脚配置为模拟输入采样环境光(光激活三极管在1.8 V 的明亮光输出电压下最高)。 到目前为止、我们不知道该引脚为什么会损坏。 您能给我一些建议吗?从工程角度来看、还有什么可能呢?
Felix
你好、 Seong
我 想 与大家分享原理图和波形:
在原理图中、AMB_Sens 连接到 CC3220S 引脚60。 在白天模式下、AMB Sens 的输出电压约为1.8V。 第一个波形显示正常波形。 第二个波形显示了受功率波动影响的 AMB_Sens 波形。
我有两个问题:
1、引脚60在 CC32220S 上电初始化后为高阻态。 在该状态下、引脚60的限流电压为3.6V、 对吗?
2、在我的固件中、 当我需要将 PIN60配置为 ADC 并将其输入电压转换为模数时、我执行以下库函数:
ADC_Handle ADC_open (uint_least8_t index、ADC_Params *参数);
在我获得光敏晶体管的电压值,之后、我执行以下库函数:
extern void ADC_Close (ADC_Handle handle);
?、之后引脚60?的状态不是处于高阻态
Felix、
我知道您已经通过向 ADC 施加高达2.1V 的电压尝试了应力测试、发现器件工作正常。 您还设计了系统、以便 ADC 信号可高达1.8V。 但是、根据我们的文档、建议的 ADC 输入电压为0~1.5V、不高达1.8V 的绝对最大电压。 最好始终遵循制造商的指导原则和建议的工作条件、而不是绝对最大额定值。
从 我们的 CC3220参考设计中可以看到 、每个 ADC 输入都有一个电压跟随器运算放大器。 电压跟随器的输入端是将降低模拟信号的分压器。 请参见下面的。
在使用分压器时、强烈建议使用电压跟随器进行 ADC 输入保护。 如果没有电压跟随器、这里的1k||100k 分压器也将无法正常工作。 本页 对这一点以及为什么在 AMB_SENSE 上看到的最大电压为1.84V 进行了说明。 您的示波器屏幕截图还显示、AMB 输出端的电压摆幅可低至-1.24V、这也会损坏器件。
如果您的 NPN 也具有高开关速度、它将具有高 di/dt 斜升、这可能会导致电压浪涌和寄生电感。
尽管如此、我相信通过改进 ADC 输入电路可以显著降低您的故障率、从而避免所有可能的风险。
关于电压跟随器的另一个注意事项是、ADC 引脚将在采样时从外部源汲取电流尖峰、这可能会导致测量误差。 ADC 前面的电压跟随器+射频电路用于 ADC 引脚需要外部信号调节。 更多信息、请参阅标准 SAR ADC 应用手册。
BR、
成
你好、Seong
非常感谢您的建议! 我们考虑修改电路和 PCB。
请回答这两个问题:
1、引脚60在 CC32220S 上电初始化后为高阻态。 在该状态下、引脚60的限流电压为3.6V、 对吗?
2、在我的固件中、 当我需要将 PIN60配置为 ADC 并将其输入电压转换为模数时、我执行以下库函数:
ADC_Handle ADC_open (uint_least8_t index、ADC_Params *参数);
在我获得光敏晶体管的电压值,之后、我执行以下库函数:
extern void ADC_Close (ADC_Handle handle);
?、之后引脚60?的状态不是处于高阻态