This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100 SPI MISO 问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/808922/cc3100-cc3100-spi-miso-problem

器件型号:CC3100

我们在电路板中使用具有 SPI 接口的 CC3100。

我们的问题是 CC3100没有响应 MISO 线路中的任何内容。 我们的原理图等于 CC3100boost_sch_rev4p0-a.pdf page2。

我们的信号是:

复位"1"。

CLK = 6MHz 极性= 0且相位= 0。

MOSI:已感应:0x65 0x87 0x56 0x78。

INTR ='1'。  

NHIB ='1'

MISO =始终为"0"。

我们需要什么来验证活动(0xBA、0xDC、0xCD、0xAB)?

另一个信息:通过 UART、我们不会发现问题、我们将闪存 SPI 并读取 CC3100R1的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    您是否使用主机驱动程序移植到主机 MCU? 您希望 CC3100提供什么响应?

    CC3100的同步字在 主机接口 文档中提供、而 SPI 初始化流程在 SPI 主机接口 文档中提供。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    我们使用的是 SimpleLink 堆栈、等待的同步字为 :0xBA、0xDC、0xCD、0xAB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    您使用的是什么 SimpleLink API? 您是否已经调用 sl_Start 来初始化器件?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    您是否能够继续进行此操作?

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarah、

    我们还没有做到这一点。 现在我们正在等待新的生产、因为我们只有一个组装了此硬件的电路板。

    本周、我们将收到新的电路板、以避免任何电容性问题、并将继续调试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在可以了。

    我们再次组装、现在一切都好了。