This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:应用程序如何通过网页设置设备模式?

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/813064/cc3220moda-how-is-the-device-mode-set-through-web-page-accessed-by-application

器件型号:CC3220MODA

我正在尝试加快使用 SL API 并使用由 network_terminal 示例项目生成的代码。

我想知道 应用程序如何访问或使用 CC3220服务的网页中设置的器件模式? 请参阅屏幕截图:



在相关主题(e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/813045 )中、我询问了变量"app_bc.Status"、当我在将 CC3220设置为 AP 模式后访问该变量时发现该变量已过期。 (它仍在报告 STA)。

我无法推断此网页中设置的值的存储位置、以便应用程序可以访问和使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Forrest、

    在这个上、您仍然需要执行 API 调用以获取您要查找的当前信息。 由于这是内部 Web 服务器、因此我们无法访问这些字段。  

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SimpleLinkHttpServerEventHandler 是否可以通过某种方式将用户的更改报告到网页?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在应用程序端将此作为 http 服务器运行、则是、但不能与内部 Web 服务器一起运行。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vince、

    感谢您的深入见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 serial_wifi 示例中的工作已经取得了回报。

    mainTread 开始执行此过程、即根据网页设置设置设置器件模式(STA 或 AP)。 请参见下面的。