This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:如果第5个站点尝试连接到 CC3220SF、会发生什么情况?

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/815109/cc3220moda-what-happens-if-a-5th-station-tries-to-connect-to-a-cc3220sf

器件型号:CC3220MODA

您好!

根据文档,CC3220支持4个已连接的站点,但它并未说明如果第5个站点尝试连接并发出 sl_WlanConnect()调用会发生什么情况。

C3220 AP 是否忽略请求或是否接受连接、然后使用以下原因代码发出断开连接:sl_WLAN_DISCONNECT_STA_REGED?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NWP 将处理拒绝第5个连接的问题、但此事件不会转发到应用 MCU。 它不应显示为连接或断开。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    谢谢、正是我想知道的。

    此致