This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:如何选择 WiFi 器件的通道、标准和数据速率

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/812035/wl1837mod-how-to-select-channel-standard-data-rate-of-wifi-device

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

您好!

在我的项目中、我必须选择通道、无线标准(a、b、g、n)、 WL1837 WIFI 器件的数据速率。 WiFi 已启动并正在运行、我能够扫描并连接无线 AP。 iw 工具还显示自动选择某些通道、数据速率。 我想知道我是否可以选择器件的标准(a、b、g、n)、通道和数据速率、如果可以、该怎么做?

在两者之间、"iw reg get"命令提供以下输出、并且我无法设置任何其他区域。

全局
国家/地区00:DFS 未设置
(2402 - 2472 @ 40)、(6、20)、(不适用)
(2457 - 2482 @ 20)、(6、20)、(N/A)、自动 BW、 被动扫描
(2474 - 2494 @ 20)、(6、20)、(不适用)、无 OFDM、 被动扫描
(5170 - 5250 @ 80)、(6、20)、(不适用)、自动带宽、 被动扫描
(5250 - 5330 @ 80)、(6、20)、(0ms)、DFS、 自动带宽、无源扫描
(5490 - 5730 @ 160)、(6、20)、(0ms)、DFS、 被动扫描
(5735 - 5835 @ 80)、(6、20)、(不适用)、无源扫描
(57240 - 63720 @ 2160)、(不适用、0)、(不适用)

此致、

Prathesesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下 iw 命令失败、用于设置通道和位速率。 请告诉我、我如何解决这些问题。

    # iwconfig wlan0 channel 3
    无线请求“设置频率”错误(8B04):
    在设备 wlan0上设置失败;设备或资源忙。

    # iwconfig wlan0 freq 2.422G
    无线请求“设置频率”错误(8B04):
    在设备 wlan0上设置失败;设备或资源忙。

    # iw dev wlan0设置通道3 HT20
    命令失败:设备或资源忙(-16)

    此致、

    Prathesesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prateesh、  

    您的实验是用于射频测试还是其他目的? 对于射频测试、您可以使用校准工具 http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TX_Testing。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    校准器工具现已移植到器件中。 我计划使用此工具根据 processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TX_Testing 链接设置通道、数据速率和 txpower。

    我想知道是否可以使用此工具设置/选择协议(a、b、g、n)。

    此致、

    Prathesesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prateesh、  

    这是针对 AP 角色还是 STA 角色? 对于 AP 角色、您可以使用 hostapd.conf 中的以下参数执行此操作

    #运行模式(a = IEEE 802.11a (5 GHz)、b = IEEE 802.11b (2.4 GHz)、
    # g = IEEE 802.11g (2.4 GHz)、AD = IEEE 802.11ad (60 GHz);a/g 选项也用于
    #与 IEEE 802.11n (HT)一起指定频带)。 对于 IEEE 802.11ac (VHT)、此
    #需要设置为 HW_MODE=a. 使用 ACS (请参阅通道参数)时
    、可以使用#特殊值"ANE"表示可以使用任何支持频带。
    #此特殊情况当前仅在
    使用#卸载 ACS 的驱动程序中受支持。
    #默认值:IEEE 802.11b
    HW_mode=g 

    https://w1.fi/cgit/hostap/plain/hostapd/hostapd.conf

    您还可以通过此配置文件设置通道编号和数据速率参数

    此致、
    Sudharshan K N


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharshan、

    我们的器件是客户端器件(STA 角色)。 hostapd.conf 适用于设置各种参数?  

    您之前回答过、校准器工具可用于设置通道、txpower 和数据速率。 使用校准器工具、我们可以设置通道、txpower 和数据速率。 对吧?

    除此之外、我还有一个问题、是否 还可以使用校准工具来设置协议(a、b、g、n)? 或者、我们是否有任何其他机制来设置协议?

    此致、

    Prathesesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pratheesh、  

    是的、您可以使用校准器工具在不同标准下以不同速率连续传输 TX 数据包。 如果测试是为了了解调制和数据传输、您可以使用校准器工具。  

    如果测试是为了了解802.11协议标准、则需要进行适当的配置并使用监听器工具捕获数据包进行分析。  

    此致、  

    Sudharshan K N