请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF 我看到 CC3220需要大量系统或用户文件不可用的"临时外部 SPI 闪存空间"。 对于此空间的用途以及相关要求/限制、是否有任何种类的详细说明?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我看到 CC3220需要大量系统或用户文件不可用的"临时外部 SPI 闪存空间"。 对于此空间的用途以及相关要求/限制、是否有任何种类的详细说明?
您好!
NWP 编程人员指南第8.15.4节对外部闪存的使用和大小进行了一些说明。
您遇到了哪些对临时外部 SPI 闪存空间的特定引用? 这很可能是指在初始引导时执行的外部闪存映像解压缩期间使用的临时空间、但我需要查看特定的上下文才能确定。
此致、
Michael