This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:连续波模式设置

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/811770/linux-wl1837mod-continuous-wave-mode-settings

器件型号:WL1837MOD

工具/软件:Linux

您好!

对于连续波模式测试、我们遵循以下链接、

http://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TX_Testing#TX_Tone_Test

已遵循链接中给出的所有先决条件、但在分析器中、我们无法看到预期结果。

下面是我们根据通道和频带配置运行的命令列表


校准器 wlan0 plt power_mode 打开


校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx

校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道11 0 1

校准器 wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 20000 1 0 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 300 11 500 0 0 1 0 2 68:9E:19:15:4D:70 E5:E2:C5:D3:D8:D9 0

请告诉我们缺少的链接是什么、如果您需要更多有关该链接的信息、请告知我们

谢谢、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!  

    您尝试使用的命令类似于调制信号测试。 您可以尝试以下命令吗?  

    // 2.4GHz 发射静音
    校准器 wlan0 plt power_mode on
    calibrator wlan0 wl18xx_plt tune 通道6 0
    0 calibrator wlan0 wl18xx_plt TX_TUNE_START 0 0 0 0
    0 0 calibrator wlan0 wl18xx_plt TX_TON_STOP 

    此致、
    Sudharshan K N
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudarshan、

    我尝试了以下操作:

    校准器 wlan0 plt power_mode 打开
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道5 0 3.
    校准器 wlan0 wl18xx_plt TX_TMONE_START 2 0 0 0

    但我在分析仪上看到的是通道5的中心频率为2.442GHz、而不是2.434GHz

    请帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下2019年6月24日发布的帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!  

    您将提供以下命令  

    校准器 wlan0 plt power_mode 打开
    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道5 0 3.
    校准器 wlan0 wl18xx_plt TX_TMONE_START 2 0 0 0

    在 TUNE_CHANNEL 中、您将第3个参数设置为"3"。 这意味着它适用于40MHz。 您需要将其设置为20MHz (选项0)。   有关详细信息、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_TX_Testing 的"调整通道"部分。  

    由于 BW 设置为40MHz、因此该工具选择通道5的较低初级通道、并将频率调谐到通道7周围  

    Tx 音调命令也有问题:

    校准器 wlan0 wl18xx_plt TX_TMONE_START 2 0 0 0

    第二 个参数是 bin 索引–如果将其设置为0、则 CW 将位于 DC…的顶部

    如果要将其设置为2434MHz、则需要将其设置为不同的 OFDM bin: -6 x312.5KHz = LO–1.875MHz

    底线是、请使用以下命令获取所需的 o/p:

    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道5 0 0
    校准器 wlan0 wl18xx_plt TX_TMONE_START 2 -6 0