外部 SPI 存储器能否连接到 SPI 总线(模块引脚13、15和17)、并在无线电启动后由外部 SPI 主器件访问?
我知道外部 SPI 主器件可以在无线电处于复位状态时访问内部 SPI 闪存。 此外、在引导过程中尝试使用 SPI 总线会导致争用风险、 我的问题是在引导完成后。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Mark、您好!
我对您的问题有点困惑(使用的术语)。 您能更好地描述您的需求吗?
内部 sFlash 芯片组编程的标准方法是将 CC3220保持在复位状态。 但我认为、当 CC3220 (Cortex-M4)中的应用处理器正在运行并且 NWP (网络处理器)被禁用时、可能会对 sFlash 进行编程。 需要将 SPI 引脚设置为高阻态 这应该可以通过适当的引脚多路复用设置来实现。 我没有测试过这种情况、但我认为应该是可行的。
1月