This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:cc3220sf

Guru**** 2557530 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/813107/cc3220mod-cc3220sf

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3220SFUNIFLASH

您好!

我想使用 SWD 调试电路板。

我将硬件 SOP2未连接 SOP1未连接 SOP0上拉至 VCC。

我是否需要配置 SOP 以外的其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CCS 中将器件设置为开发模式并设置适当的目标配置。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从调试器中得到错误  

    连接到目标时出错:
    (错误-615 @ 0x0)
    目标无法看到正确格式化的 SWD 报头。 。
    与目标的连接可能不可靠。 尝试降低
    TCLK 设置、然后再试一次。
    (仿真包7.0.100.0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在切换到 SWD 之前、您是否能够通过4线 JTAG 进行连接? 您是否有处于开发模式的器件? 您是否在 CCS 中选择了正确的目标配置? 您是否使用 LaunchPad 或您自己的硬件? 测试连接的结果是什么? 更改 SOP 模式后、您是否重新启动了电路板/器件?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    步骤如下:

    1. 将器件置于开发模式
    2. 设置 SOP 001
    3. 复位电路板
    4. 在 CCS 工程的目标配置文件中将目标配置设置为 CC3220SF_SWD
    5. 启动调试会话

    这应该起作用。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我自己的硬件。

    我成功通过 SWD 连接到 launchpad。

    建议

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够使用 Uniflash 将 CC3220MOD 切换到开发模式?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何操作?

    我可以对器件进行编程、但不能使用 SWD 进行调试。

    建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您自己的硬件是否支持4线 JTAG?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有连接该导线。

    我只有 SWD 调试方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 Uniflash 能够成功设置开发模式、我们可以确保 JTAG/SWD 已解锁且 MCU 正在运行。 在这种情况下、它看起来像是硬件设计或制造问题(例如模块下的焊接/回流焊错误)。

    您是否有更多具有相同问题的电路板? 您是否测量了模块(您的电路板)的功耗? 您是否检查了 X 射线下的焊接?

    也许您可以共享原理图以快速检查。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    请查看我们的硬件设计检查清单和设计文件、以验证您的硬件。 您可以在以下链接的设计文件部分中找到:

    http://www.ti.com/product/CC3220S/technicaldocuments

    Jesu