This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关:BLE/WIFI 桥的解决方案。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/813720/tidc-ble-to-wifi-iot-gateway-the-solution-for-ble-wifi-bridge

器件型号:TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关
Thread 中讨论的其他器件: CC2650CC3200

您好!

我的客户需要 BLE/WIFI 网桥解决方案。

BLE/WIFI 桥用于从 BLE 电池充电器支架获取充电状态/电池数据、并通过 WiFi 发送信息。

下面简单介绍了这种关系:

 WiFi 路由器<--WIFI->BLE/WIFI 桥<--BT--> BLE 电池充电器支架<-->电池

我们发现、该参考设计应满足客户的以下要求:

TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关:蓝牙智能转 Wi-Fi 物联网网关参考设计
(http://www.ti.com/tool/TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT-GATEWAY

请帮助回答以下问题:

1.除 TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关之外、还有其他参考设计吗?

2.如果我们的客户使用参考设计:TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关、

  CC2650的最大连接数(GAP 角色:中心)是多少?

3.在发送 MQTT 数据包之前,TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关是否可以更改 MQTT 数据包的内容?

4. TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关(CC2650/CC3200)的最大 Rx/Tx 距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.不是我所知道的那样。

    2.根据可用的 RAM,最多可以有8个

    请参阅 CC3200相关文档。

    4、CC2650 BLE 支持长达几百米的距离、但可实现长达50m 的稳健性。