This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220扫描模式下出现问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/813688/cc3220s-launchxl-cc3220-scan-mode-using-issue

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

尊敬的 TI 专家:

CC3220S 使用 AT 命令"AT+WlanScan"使用哪种扫描模式(主动/被动)? 主动扫描(主动传输802.11探测请求数据包)还是被动扫描(Wi-Fi 模块侦听 Wi-Fi 接入点信标一段时间)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李晨

    WlanScan 使用 SimpleLink API sl_WlanGetNetworkList、如果禁用扫描策略、该列表应触发单次活动扫描。 如果扫描策略已启用、它将返回最新的结果。

    此致、

    Sarah