This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MOD:WL183X wlcore:错误无法获取配置二进制 ti-connectivity/wl18xx-conf.bin:-2

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/813348/linux-wl1837mod-wl183x-wlcore-error-could-not-get-configuration-binary-ti-connectivity-wl18xx-conf-bin--2

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

工具/软件:Linux

您好,

  客户正在使用 WL1837,测试过程是 器件连接  到 CMW500、而 CMW500充当热点。 在黑暗室中测试的 TRP 值非常低。2.4G 通道1、6、11的功率仅低于3dBm;

 从,    ;我知道:Linux 启动提示“WL183X wlcore:Error could not get configuration binary ti-connectivity/wl18xx-conf.bin:-2”

 在这种情况下、驱动程序是否执行默认配置文件?当测量的机器连接到热点时、传输功率是自动调整还是固定?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    我们需要拥有正确的 wl18xx-conf.bin 文件才能使器件正常运行。 此外、您能否告知我们以下详细信息  

    -是使用板载 TI 模块或器件的客户  

    -客户希望使用哪些功能(2.4/5GHz)频段?  

    -使用的驱动程序版本是什么?  

    此致、  

    Sudharshan K N