This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1807MOD:ACK 超时

Guru**** 2769825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/812950/linux-wl1807mod-ack-time-out

器件型号:WL1807MOD

工具/软件:Linux

您好、香榭丽舍

我们想知道以下问题。

如果您知道1)个问题、请在回答1)之前先回答。

1)请告诉我们如何 调整 ACK 超时参数?

2)您是否测量了从主设备到从设备的 ACK 通知距离?  

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)无法配置 Ack 超时。

    2) 2)超时考虑了空气传播时间

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的回复。

    无法配置>Ack 超时

    -请告诉我们此默认设置值吗?

    2 )> 2)超时会考虑空气传播时间

    1)根据1)您的答案、无法配置超时。 我们如何考虑空气传播时间?

    除此之外,  

    实际上、我们希望延长 WiFi 通知距离、而不是超时设置。

    您还有其他参数吗?

    我们可以将此最大通知距离延长多长时间?  您是否有任何想法将此距离延长至5公里 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我意味着外部 用户无法配置超时。

    WL18xx MAC 固件负责根据调制(SIFS 长度、 接收数据包的前导码长度等)、空气传播等更新值  

    传播时间估算考虑了正常的 WiFi 操作(在数百英尺范围内)。

    BR、

    Kobi