This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200看门狗计时器运行。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/813110/cc3200-cc3200-watchdog-timer-operation

器件型号:CC3200

大家好、看门狗计时器是否会在看门狗中断发生时中断 I2C 正在进行的通信?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看门狗计时器中断触发和您的处理程序执行一些代码来插入看门狗计时器不应对 I2C 通信产生任何影响。 您很可能已经将其他中断处理程序插入代码中的各种中断源、最明显的是 CC3200 NWP 的主机 IRQ 中断处理程序。 如果这些中断处理程序不影响 I2C 操作、那么看门狗计时器同样不会对 I2C 外设产生影响是有道理的。

    当然、如果看门狗定时器中断处理程序中有代码需要很长时间才能执行、那么它可能会破坏执行传输的代码。 但是、鉴于你在中断处理程序中实际上不应该做太多的工作、而是偷看门狗、而不应该是这样。

    如果您需要进一步了解看门狗计时器的运行情况、或者您对此主题还有其他疑问、敬请告知。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。 看起来这就是 我在处理程序内遇到的 MAP_UtilsDelay (800000)延迟的问题。