This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:SWO 接口

Guru**** 2554170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/812590/cc3220moda-swo-interface

器件型号:CC3220MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC3200CC3220MOD

大家好、

是否有办法连接到 CC3220器件及其 EVM (例如 JTAG 接口)上的单线调试接口?

接口中有一个 SWO 引脚(“输出”),但我在数据表中看不到它的任何引用。 但是、在 TI 论坛上、我看到有人一直在使用该 SWO 功能来实现 CC3200、例如请参阅 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/p/360927/1694185#pi239031350=1

您能否告诉我它是否受支持(可能不直接作为 SWO、但他们提到了跟踪启用)以及我们应该将它连接到 CC3220MOD 模块上的哪个引脚?

谢谢、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustaf、

    虽然我们本身不支持 SWO、但似乎可以通过外部调试器来实现它。 查看  该 E2E 链接中的以下链接:searchingforbit.blogspot.com/.../cc3200-launchpad-with-external-debugger.html。

    然后在 PCB 上标记引脚、因此您应该能够在 CC3220MOD Launchpad 上使用相同的方法。

    最棒的

    Vince