This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LAUNCHCC3220MODASF:用于 CC3220SF 的引脚多路复用工具 V4并非所有引脚都可用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/809241/webench-tools-launchcc3220modasf-pin-mux-tool-v4-for-cc3220sf-not-all-pins-available

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试使用引脚多路复用工具为我的定制板进行定制配置、但使用 I2C 14和15的引脚。 或其他我要配置的引脚不可用。  

我选择 cc3220SF - Default - Default 作为我的选择。  

感谢您的任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在数据表中看不到引脚14和15可用于 I2C。 你在哪里看到它? 对于 CC3220SF、I2C_SCL 请参阅(1、3、5和16)、I2C_SDA 请参阅(2、4、6和17)。  

    您使用的是 SF 还是 SF_MOD?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用了此 Pinmux 工具?

    http://www.ti.com/tool/PINMUXTOOL

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我错误地读取了引脚。