This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:使用 Smart RF 或 Energia 在 AP 模式下控制 CC3200上的通道

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/810340/cc3200-launchxl-controlling-channels-on-the-cc3200-in-ap-mode-using-smart-rf-or-energia

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:EnergiaCC3200

大家好。
我不熟悉 TI 世界。 我有 CC3200、我将其作为使用 Energia 示例的 WebServer 在 APMode 中使用。 现在、我想在特定通道上操作 Launchpad。 就像在通道6或通道3上一样、当我将 CC3200用作接入点(AP)时、我应该能够准确控制它的工作位置。

现在、我的问题是、
我是否需要在 Energia 中对其进行编程? 如果我这么做、那么您能不能将我指引到某个来源、在那里我可以找到示例?



我是否需要从 Smart RF Studio 执行此操作? 从我在线阅读的内容来看、我可以使用 Smart RF Studio 来控制电路板上的传输通道。 但我不知道如何操作。 请向我指出一些资源或示例、我可以使用这些资源或示例实现这一目的?  

提前感谢