This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:当配置了40MHz 时、主机 AP 使用20MHz 通道

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/810100/wl1837mod-host-ap-uses-20mhz-channel-when-40mhz-is-configured

器件型号:WL1837MOD

大家好、团队、

我需要以下问题的帮助以及解决方法是否足够的审查。 我将其总结如下。

摘要配置40MHz 时、主机 AP 使用20MHz 通道

重现步骤:

  1. 在 hostap.conf 中设置高流量功能选项、配置为通道52:
    HT_capab=[HT40+][HT40-][SHORT GI-20][SHORT GI-40]
  2. 运行 ap_start.sh 脚本以启动 AP。
  3. 运行命令"iw dev"以确认配置:
  1. 中心频率:5270 MHz
  2. 带宽:40MHz

预期结果:

  • 频谱分析仪显示的输出范围为5250MHz–5290MHz (40MHz)

观察到的结果:

  • 频谱分析仪显示不正确的输出范围5260MHz–5280MHz (20MHz)

权变措施:

  • 以下命令将强制主机 AP 使用正确的范围:
    校准器 wlan1 wl18xx_plt tune 通道52 1 3.

提前感谢您的帮助!

此致、

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、  

    如通话中所述、我将向您提供更多详细信息。  

    此致、  

    Sudharshan K N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Errol、  

    我们在内部进行了检查、这里是建议  

    使用频谱分析仪检查通道分配可能并不总是有用的。 信道分配也取决于连接的站点。 在这种情况下、站点可能会使用20MHz 通道进行连接。 为了确定这种情况、我们需要查看监听器跟踪、并确认 APUT 发布的支持是否适用于40MHz、以及连接是否使用40MHz 通道建立。  

    此外、host_apd 的设置应为  

    HW_MODE=A

    通道= 36 
    ht_capab=[HT40+][short-GI-20][short-GI-40] 
    basic_RARates = 60 120 240 
     

    请注意、例如、如果您选择通道40、则需要将 HT_capab 设置为[HT40-]而不是[HT40+]

    此致、  

    Sudharshan K N