请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1837MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1837
工具/软件:Linux
你好
vibrid vf6xx 处理器连接到我们板上的 wl1837。
我们在电路板中使用 Timesys Linux 内核3.13。
在我们的电路板上、32.768kHz 未连接 到 EXT_32K 引脚。
我理解、驱动程序和固件将加载到 wl1837
WLAN_EN 信号生效后。 (如果我错了、请更正我)。
我的回答:
如果没有32.768kHz、驱动程序和固件是否会加载到 wl1837?
谢谢