This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:用于替换旧版英特尔 MCS51的选项

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/810088/cc3220sf-options-for-replacing-legacy-intel-mcs51

器件型号:CC3220SF

我们正在寻找许多需要升级的具有8位英特尔的传统产品。

根据我对 CC3220SF 数据表的阅读、3.3V 器件的 GPIO 电平对于5V 电路而言过低。  同意?  添加电平转换器和其他电路会超出可用空间、并且可能会使我们突破要点并进行新布局。

对添加 OTA 非常感兴趣、但对 AD 功能不太感兴趣。  此性能类别中有哪些 TI 微控制器属于5V?

我们将了解 Altera FPGA 和 NIOS。  TI 微控制器是否具有片上可编程逻辑?

Zynq 器件的物理尺寸更大、在性能方面会过大。 我在 TI 网站上查看了“产品”,但没有看到具有可编程逻辑部分 A’la Xilinx 的部件。

感谢您的任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    这可能是一个愚蠢的问题、但器件是否需要 Wi-Fi 连接? 您可以在 这里看到我们所有的微控制器 按类别进行组织。 我认为我们的 MCU 没有可编程逻辑控制器。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    还包括 Jesu 的回答。 您的要求与此相反、我不确定是否存在任何具有更高性能和 TTL 功能的调制解调器 MCU。  您的要求完全相反。 由于采用现代低功耗制造工艺、因此很难创建具有5V 电压能力的现代高性能 MCU。 是有关 TM4C123x 可耐受5V 电压的好文章。 正如 Jesu 提到的、如果您不想使用 WiFi 连接、请选择 CC3220毫无意义。

    请注意 FPGA。 与现代 FPGA 相比、使用带电压转换器的 CC3220 (或任何 Cortex-MX)更容易、并且所需的 PCB 空间要小得多。 不要忘记、现代 FPGA 是非常复杂的器件、需要许多独立的电压轨。 通过电压定序、它可能是5个及更多不同的电压。 例如、Zynq-7000不能承受5V 电压、需要12x 电源轨。 用于 NIO 的低入口 Cyclone II FPGA 也是一款大器件(完全不能承受5V 电压)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jesu。  大多数产品的固件可现场升级、有一些产品不可升级。  我认为 WIFI 功能是 OTA 升级功能的一个选项。

    我将使用您的链接继续查看。

    谢谢。

    Scott S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月  感谢您的链接。  当我们开始讨论我们可以"打压另一个处理器芯片"的想法时、听起来很简单。  但事实是、存在许多因素; 有些因素与房地产一样简单、有些因素更为复杂、例如供电和电平转换到现有电路中。

    谢谢。

    Scott S.