我们对该器件的电流消耗和温升感到关切、并要求提供一些有关此方面的其他信息:
1) 1) 是否可以获得3V1 VBAT 电压的实际电流消耗数据? 此时、我使用的是电流消耗在功耗方面是平坦的概念、只需重新计算3V1电压轨的电流、即可知道3V7 VBAT 的功率。
2) 2) 您是否有 WiFi 校准例程的典型电流消耗图? 是否可以更改校准间隔时间或仅禁用它?
3) 3) 您是否有关于 WL1831MOD 的1V8轨流耗数据、您可以与我们分享这些数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们对该器件的电流消耗和温升感到关切、并要求提供一些有关此方面的其他信息:
1) 1) 是否可以获得3V1 VBAT 电压的实际电流消耗数据? 此时、我使用的是电流消耗在功耗方面是平坦的概念、只需重新计算3V1电压轨的电流、即可知道3V7 VBAT 的功率。
2) 2) 您是否有 WiFi 校准例程的典型电流消耗图? 是否可以更改校准间隔时间或仅禁用它?
3) 3) 您是否有关于 WL1831MOD 的1V8轨流耗数据、您可以与我们分享这些数据?
Jayt、
1) 1)您肯定可以使用功率公式估算此值、但我建议您或客户实际测量此值。 您说电流消耗是一个平坦的数字。 这是因为器件当前不执行任何操作吗? 您是否意味着超过30秒、例如、电流消耗将保持不变? 是否已使用直流电源分析仪或带电流探头的示波器验证过这一点? 应在不同时间测量电流、以正确计算平均电流消耗。 如果电流波动、基本万用表是不够的。
2) 2)我没有这样的图。 数据表指出、当 VBAT 为3.7V 时、峰值校准可达到850mA、但这是短暂的。 这可以通过示波器进行验证。 我将检查您是否可以禁用校准或更改周期。
3) 3)我没有这样的数据。
当电压为3.1V 且在1.8V 电源轨上时、您需要电流消耗数据。 很难为您提供帮助、因为电流消耗会因许多变量而异、例如
BR、
成