This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:GUI Composer - IBM IoT MQTT

Guru**** 2560190 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/809160/cc3235modsf-gui-composer---ibm-iot-mqtt

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

您好!

我正在尝试使用 GUI Composer 创建一个简单的 GUI、以便通过 IBM Watson IoT Cloud 上的 MQTT 接收和发送消息。 我设置了我的 IBM Cloud 配置文件和设备、并使用了 Watson_mqttclient_CC3235SF 示例代码。  

按照 IBM 物联网教程 、我能够成功接收到 GUI 上 CC3235发布的消息。 但是、我无法绑定小工具以将消息从 GUI 发送到 CC3235。 我遵循 了 GUI Composer 2用户指南中的 JSON 格式 、但未检测到任何有关订阅主题的活动。  

谢谢

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    很抱歉耽误你的时间。 我已将此问题上报给 GC 专家。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我也无法使其正常工作。 GUI Composer 中似乎有几个错误导致发布中断。 我已提交了 GC-1876来解决这一问题。

    我成功通过 GUI Composer 项目属性对话框发送了一条消息。 widget-bindings 现在不起作用、但如果您要测试您的设备是否可以从订阅的主题接收数据、则可以尝试属性对话框。 您首先必须在 index.GUI 中设置"器件类型"(这是一个错误、您不需要手动执行此操作)。 单击工具栏中的"<>"按钮、然后在文件底部附近编辑 以包含器件类型、例如

    <ti-device-iot id="ti_device_iot" hidden device-type="YOUR_DEVICE_TYPE" device-id="12345abc" device-name="test">

    完成该操作后、导航到菜单选项"Project -> Properties"以获取下图所示的控制台。 您应该能够连接并输入一条" 。 = "。 假设您的器件已订阅"io-2/cmd/、则您的器件将收到该消息 /fmt/json。

    希望这对您有所帮助、

    牛顿