This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3200:CC3200:需要了解一些信息

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/809455/rtos-cc3200-cc3200-some-information-need-to-be-known

器件型号:CC3200

工具/软件:TI-RTOS

各位专家:

我们如何在 CC3200所连接的同一接入点内获取其他客户端(如 PC/笔记本电脑/移动电话)的详细信息(IP 地址/MAC/设备名称 )。

您能告诉我是否有任何使用 CC3200的方法吗? 实际上、我们在客户方面有这方面的要求、因此这是一个非常关键的问题、根据我的了解、我们可以使用 MDNS 来获取详细信息。 是否有人可以向我提供有关此问题的适当知识?

谢谢、此致、