This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S-LAUNCHXL

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/808943/ccs-cc3220s-launchxl-cc3220s-launchxl

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

现在是否 有适用于 http 服务器的 cc3220 launchpad 示例?

我想在工作站模式下使用电路板、通过存储在器件上的 butto from html 文件打开 GPIO。 最好能够使用现有示例开始编码。

我是指2月提出的一个问题、Sarah Pelosi 说 TI 目前正在研究一个示例。

此致

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:

    遗憾的是、该示例尚未添加到 SDK 中。 但是、我们的客户已经成功地将其从 MSP432E4 SDK 移植到了一起、或者使用库文档将功能添加到了他们的应用中。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sarah、

    您能否上传此类客户示例、或大致了解从哪个 cc3220示例开始以及 成功需要哪些部分库?

    谢谢 Max

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    演示如何将 MQTT 客户端示例从 E4 SDK 移植到 CC32xx 的 SimpleLink Academy 培训在以下位置将非常有帮助: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AGCyIRl-k8pC6wh9GpLWSw__fc2e6sr__LATEST

    与 HTTP 服务器示例培训的主要区别似乎是:

    1. 添加您自己的 mainThread 函数、并在创建 HTTP 服务器线程之前放置 AP 连接实现
    2. 该示例使用网络 BSD 库、因此您应添加源/ti/net/BSD 的包含路径

    此致、

    Sarah