This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:关于在 swru359e.pdf 中使用除认可天线类型之外的其他天线

Guru**** 2533290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/808285/wl1831mod-regarding-usage-of-different-antenna-other-than-approved-antenna-types-in-swru359e-pdf

器件型号:WL1831MOD

您好!

我们在器件中使用 WL18MODGB。 此 WL18MODGB 模块用作我们在器件中使用的 VAR-SOM-MX6 SOM 模块的一部分。

从 FCC 为该模块授予证书中、我看到我们需要在器件中使用某些天线类型。

由于器件中的机械限制、我们必须更改天线和我们所使用的芯片天线、部件号为:2450AT43A100。

此天线的峰值增益为2.0dBi、在 swru359e.pdf 的表1中提供的限制范围内。

我们是否仍然需要获得在器件中将此天线与 WL18MODGB 配合使用的批准? 请告诉我们

谢谢、

Vijay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    在重新使用我们的模块化认证和特定天线时、必须遵循3条规则:

    1) 1)新天线的峰值增益必须小于或等于我们当前认证的峰值增益。

    2) 2)新天线的类型必须与我们当前认证中列出的类型相同。

    3) 3)带外性能必须"相似"

    灰色区域为#3。 我们建议您咨询您的测试机构、以确保您使用的天线是#3的要求。 如果是、则没有问题。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    我们可能会使用 WL18MODGB 和不同天线对我们的器件进行 FCC 认证测试、以获取我们自己的证书。

    除了 FCC 认证之外、我们是否需要获得 TI 批准才能将不同天线与 WL18MODGB 配合使用?

    谢谢、

    Vijay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    如果您使用自己的认证、则无需 TI 批准天线。

    谢谢、

    Riz