This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:查找电源报告

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/809224/cc3220mod-looking-for-power-reports

器件型号:CC3220MOD

尊敬的 TI 团队:

n‘t 有几篇文章引用了 SWRA502A 文档,但我在产品文档页面上找不到它,而 alle Google 链接会导致404错误。

我‘m 在不同的设置(间隔等)中寻找作为 WiFi Direct Go 模式的平均电流。 ‘m 器件将仅„广播“(BLE 更重要),因为我们希望为维护目的添加辅助连接模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您查找的文档 网络子系统电源管理报告已更新为修订版 C、这就是您使用的链接断开的原因。 文档的最新版本可在此处找到:

    http://www.ti.com/lit/swra502

    虽然该报告未明确涵盖 Wi-Fi 直接使用案例、但如果 CC3220用作 Wi-Fi 直接客户端、则所述和测量的 STA 使用案例将适用于 Wi-Fi 直接使用案例。 有关 Wi-Fi Direct 模式的更多详细信息、请参阅 NWP 编程人员指南的第4.5节。

    http://www.ti.com/lit/swru455

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、

    Michael