This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:WL1831MOD:蓝牙 TX 功率

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/809051/linux-wl1831mod-wl1831mod-bluetooth-tx-power

器件型号:WL1831MOD

工具/软件:Linux

您好!

要实现 BT 的20dBm 输出功率,我们是否可以在天线之后使用外部 LNA? 认证是否仍然可用?

提高模块(发射) BT 的功率输出、保持 ETSI/CE 认证的最佳解决方案是什么?

谢谢、

Dayan Lombardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dayan、  

    如果您在蓝牙天线路径中添加了 LNA、则需要重新认证器件。  

    BR、

    Vince