This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3XXXRADIOTEST:ServicePack 兼容性

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/808944/cc3xxxradiotest-servicepack-compatibility

器件型号:CC3XXXRADIOTEST

根据无线电测试工具用户指南(swru471a)、"必须使用正确的 ServicePack 刷写器件才能正确操作此工具。 每个无线电工具版本都有相应的 ServicePack 和 SDK 版本。" 但是、我没有找到将任何特定 ServicePack 和 SDK 版本映射到无线电测试工具版本的兼容性矩阵。

哪些版本的无线电测试工具与哪些 ServicePack 和 SDK 版本兼容?

此外、当固件版本为 在测试工具中报告、这三个单独的字段代表什么? 示例: FW_ver. 3.3.0.0 31.2.0.0.0 2.2.0.4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    您可以使用 SDK v3.10附带的服务包。  

    固件版本 (或固件版本)、按如下方式排列: 。 。

    文件中的这一句具有误导性。 我将确保它得到更新。

    谢谢。

    Jesu