This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3235S:CC3235S 能否支持 WiFi 漫游(IEEE802.11r)?

Guru**** 2559270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235S, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/808651/rtos-cc3235s-can-cc3235s-support-wifi-roaming-ieee802-11r

器件型号:CC3235S
主题中讨论的其他器件: CC3135

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI:

CC3235S 是否支持 WiFi 漫游(IEEE802.11r)?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI CC32xx 器件均不支持802.11r 快速漫游功能。  

    CC3135和 CC3235确实支持软漫游实现、但不使用 IEEE 802.11r 机制进行身份验证。 更多详细信息、请参阅 NWP 编程人员指南的第4.3.6节:

    http://www.ti.com/lit/swru455

    请告诉我您是否需要进一步澄清或对该主题有进一步的问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    感谢您的回复。