This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:Wi-Fi 认证工具

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3XXXRADIOTEST, CC3120, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/808859/cc3120-wi-fi-certification-tools

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件:CC3XXXRADIOTESTCC31XXEMUBOOST

大家好、

我正在为板载 CC3120 Wi-Fi 模块的产品开发 Wi-Fi 认证软件。 我找到了 CC3XXXRADIOTEST 工具,但注意到它需要将 CC31XXEMUBOOST 板连接到 CC3120。  

是否存在任何可在不将 CC31XXEMUBOOST 连接到 CC3120的情况下访问和使用的 Wi-Fi 认证解决方案? 例如、可通过主机驱动程序中的 API 访问的认证模式?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我可以描述我如何将 CC3220用于射频测试以进行认证和生产。

    无线电工具包包含用于 CC3220器件的固件。 此固件有一个源代码(重要部件位于\Source Files\Source Projects\radotool_CC32xxSF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS\radotool.c 内)。 我有一些重要的功能、这些功能来自在我的代码中实现的射频工具代码。 文件 radotool.c 相对容易理解、尽管代码略为"脏"。 其中一个选项可以与 i 使用相同的方式、并将射频代码集成到主机代码中。

    1月