This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC3220-VIDEO 摄像机软件:CC3220模块用作 Linux 器件驱动程序。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/808174/linux-cc3220-video-camera-software-cc3220-module-acts-as-a-linux-device-driver

器件型号:CC3220-VIDEO 摄像机软件

工具/软件:Linux

你(们)好

 我开始新的开发 CC3220、并希望该器件具有 Linux 驱动程序...

CC3220模块用作 Linux 器件驱动程序。

当 Linux 系统启动时、调用 CC3220模块 ko 文件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想通过一些参考来 解决这个问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于 CC3220的 Linux 驱动程序/内核模块或该参考设计(CC3220-VIDOE-CAMER-SOFTWARE)不可用。 如果您需要、您可以自行实施。 CC3220器件是一款具有应用处理器(Cortex-M4)的 SoC、可执行您自己的固件。 您可以在 CC3220固件端实现自己的软件接口、也可以根据需要在另一端创建自己的 Linux 驱动程序。

    如果您需要支持 Linux 的器件、可以查看 WiLink 器件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。