This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:适用于 CC3100的 SDK 1.4.0

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/807568/cc3100-sdk-1-4-0-for-cc3100

器件型号:CC3100
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

我正在使用 CC3100 WiFi 芯片、并一直在研究可用的软件包

CC3100的最新 Service Pack 为1.0.1.131-2.11.0.1。  如果我理解正确、该软件包会将芯片固件更新到版本2.11.0.1、但无法找到主机驱动程序1.0.1.13。

用于比较的 CC3200使用相同的服务包、最近的 SDK 更新 v1.4.0包含1.0.0.1.13主机驱动程序。   我能否将 CC3200 SDK 中的此更新主机驱动程序与 CC3100一起使用、或者是否有单独的 CC3100 SDK 更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即将推出 CC3100 SDK 1.4.0、但您也可以通过替换 simplelink/source 和 simplelink/include 文件夹从 CC3200 SDK 获取最新的主机驱动程序。 您还应检查 user.h 中的任何更改。

    此致、
    Sarah