This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200 Wi-Fi 音频应用程序无法按照演示进行工作

Guru**** 2810835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/834135/cc3200-cc3200-wi-fi-audio-application-not-working-as-per-demo

器件型号:CC3200

大家好、TI Champs。

我正在努力获取"wifi 音频应用程序"。

我目前使用的是 CC3200 SDK 1.3.0版本[ SDK 1.4.0版本演示代码因某种原因无法正常工作]和最新的 Service Pack 1.0.1.13

我们已按照以下 wiki 中所述的所有步骤进行操作。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3200_Wi-Fi_Audio_Application

我们能够使回送音频[ MIC 输入、线路输出]正常工作

但 我们有2个问题。

1. SMART 配置不工作。 [我们使用的是 Simplelink Starter Build 2.2.2.57]

2.终端上没有打印

请求您的帮助以使音频流部件正常工作。

提前感谢。

此致

请指导我们继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、

    请提供终端设置的屏幕截图并更好地说明智能配置不起作用的原因。 如果您使终端正常工作、请同时提供控制台日志以查看应用程序处于何种状态。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有后续行动、您仍可以在此处回复。 否则、如果您有任何新问题、请创建新主题。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    其他工作被搁置了、很抱歉无法快速回复。

    我构建了 SDK 1.4.0版本、刷写了二进制文件、并获得了"我的终端上的批量打印"。

    当我刷写 SDK1.3.0 WIFI_AUDIO_APP 二进制文件时、我在终端上没有收到任何消息。

    对于这两种情况、我已将终端设置设置为115200、8位、流控无。

    我用于闪存的二进制文件路径如下所示。

    C:\ti\cc3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\examples\wi_audio_app\ccs\unicast

    我随附了两个二进制文件供您参考、并附上了终端消息。

    我使用的是 CC3200的最新服务包[1.0.1.13]。

    我使用的是 CC3200 Launchpad 修订版4.1、它使用 CC3200R1M2芯片

    根据 wiki、这两个二进制文件都在"回送模式"下工作。

    不确定为什么 Wi-Fi 不工作。

    此外、Android 上的 SimpleLink Starter 应用程序不能用于配置或智能配置。

    请支持。

    需要使其工作。

    我无法在此处上传二进制文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    如果您有任何更新、请告诉我?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    对延误表示歉意-正在出差。 我尝试从 SDK 1.3版运行演示。 我想您在终端上看不到任何内容、因为 NOTERM 符号定义为默认项目中配置的符号。 要删除此项,请转至项目属性->生成-> ARM 编译器->高级选项->预定义符号,然后删除 NOTERM,然后重新生成。 这将解决您的终端问题。

    再次尝试运行 smartconfig、并告诉我在终端出现故障时您会收到什么事件。 如果失败、您应该会在终端中看到 WLAN 事件。 此外、它还有助于在尝试配置时关闭移动数据。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    很抱歉耽误您的返修。

    我尝试了您提到的内容。

    我收到以下消息。

    我使用的是 SimpleLink Starter Build:2.2.257 SC Lib 1.0.2,并且在这些设置中启用了 Smart Config

    "

    卷:50 reg:222
    卷:50 reg:128 0
    [WLAN 事件]意外事件[0x3]
    [WLAN 事件]意外事件[0x3]
    [一般事件]- ID=[-109]发件人=[5]

    [一般事件]- ID=[-109]发件人=[5]

    [一般事件]- ID=[-109]发件人=[5]

    "

    请进一步指导。

    是否应该使用没有任何安全性的 AP 或路由器?

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我也很难让它与一些 AP 一起工作。 您可以尝试其他 AP 以查看其是否正常工作。 请记住、智能配置不如 AP 配置可靠。 我们在 CC3220器件上对其进行了一些改进、但它在 CC3200上不那么可靠。 如果您的目标只是让应用程序正常工作、而您不关心配置、我建议您绕过自动连接和智能配置代码、只需使用 wlanconnect 手动连接到 AP。 如果您真的想使用智能配置、我建议您将器件升级到 CC3220或 CC3235。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的更新。

    请告诉我如何绕过自动连接和智能配置。

    我的目标是简单地使应用程序正常工作。

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    如果你看看主函数、你会看到一切是如何工作的。 创建网络任务后、在 ConnectToNetwork 中调用 sl_Start、其中调用 sl_Start 以打开网络接口。 完成此操作后、您可以调用

    SL_WlanPolicySet (sl_policy_connection、sl_connection_policy (0、0、0、0、0)、NULL、0) 

    禁用连接策略(禁用自动连接)。 然后注释掉 while 循环和 if 语句、该语句之后等待自动连接、如果自动连接失败、则调用智能配置。 相反、调用 sl_WlanConnect 以手动连接到您的 AP、然后等待 设置 ITS_IP_ACQUIRED 或 ITS_CONNECTED 位、然后再继续应用。 与自动连接等待循环类似、只是您不关心自动连接超时。 如果一切操作都正确、您将成功连接到您的网络、应用程序的其余部分应继续

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我找到了该视频、该视频声称使用了基于 CC3220的双向音频。

    https://training.ti.com/bidirectional-audio-streaming-cc3220-launch-pad?cu=1134134

    请与我分享用于此演示的代码库。

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    该演示正在 CC3220上运行、CC3220是我们的第2代器件。 它将不适用于 CC3200。 遗憾的是、该演示尚未发布、我不确定发布的所有者时间表是什么。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我刚刚了解到演示实际上已经完成、我们正在准备发布。 我仍然不能保证时限,只是想让你了解它的状况。

    希望这对您有所帮助。

    Jesu