This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:CC3120:无线电工具1.0.3.10版连接失败

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3120BOOST, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/829857/cc3120-cc3120-radiotool-version-1-0-3-10-connection-fail

器件型号:CC3120
主题中讨论的其他器件: 、CC31XXEMUBOOST

你好  

我们的客户再次尝试、 再次出现无线电工具连接失败问题。

 

Radiotool 版本

第1次失败

第2次失败

第3次失败

客户 生产测试板

1.0.3.7

238次

294次

387次

1.0.3.10

360次

674次

665次

TI CC3120升压(修订版 A)+ CC31XX FTDI 调试 BRD (2.0A)

1.0.3.10

160个三角形

669次

336次

我现在尝试重新处理 CC3120BOOST + CC31XXEMUBOOST v3.0的问题,
但尚未复制。
我将继续尝试、但您是否有任何建议来避免此问题、因为客户将很快开始大规模生产、此问题可能会对此产生影响。

此致、
A. Fujinaka

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、

    您如何执行此测试? 您是否使用无线电工具 CLI 多次发出连接命令? 这两者之间有多大的延迟? 错误发生后、它是否会持续发生、或者您是否能够在下次尝试时连接?

    最棒的

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    我可以在83次连接/断开测试时重现 CC3120 LaunchPad 的问题。
    我将 simplelink_cc32xx_sdk_3_20_00_06与无线电工具 v1.0.3.10 GUI 一起使用。


    此操作只需交替按下连接/断开按钮即可。


    当问题发生时、
    1) 1)断开按钮呈灰色显示、无线电工具变为无响应。
    2) Radiotool 强制终止、然后重新启动 Radiotool、 连接按钮工作正常、并连接到 Launchpad。

    此致、
    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    当出现上述问题时、绿色 LED 指示灯保持亮起。

    此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、

    我将让工具团队了解此问题、并告诉您是否在较新版本的无线电工具中修复了此问题。

    最棒的

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince、

    谢谢。 我将等待您的回答。

    对于您的问题、我们的客户既不使用 GUI 也不使用 CLI。

    他们将命令序列直接输入到 DLL 中、因为这是他们进行大规模处理的特殊工厂工具。

    此外,他们还在下面添加了一些信息。

     

    固件版本

    Radiotool

    1号冷冻

    2号冷冻

    #3冻结

     用于 Murata 模块的测试装置

    3.7.0.1

    31.2.0.0.0

    2.2.0.6.

    1.0.3.7

    238

    294.

    387.

    3.7.0.1

    31.2.0.0.0

    2.2.0.6.

    1.0.3.10

    360度

    674

    665

    TI CC3120升压

    3.7.0.1

    31.2.0.0.0

    2.2.0.6.

    1.0.3.10

    160

    669)

    336.

    3.12.0.1

    31.2.0.0.0

    2.2.0.6.

    1.0.3.10

    31.

    625.

    485

     A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhiko、

    感谢您提供信息。  

    等待我们工具团队的信息。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否请我们了解进展情况?

    您是否重现了问题?

    此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihiko、

    这已被记录为错误、但我对何时修复它没有很好的时间表。 客户如何在生产线上使用无线电工具? 此工具专为合规性和认证测试而设计、因此如果您希望在生产车间进行某种测试、我将查看我们的 PLG 以了解一些信息: http://www.ti.com/lit/an/swra568/swra568.pdf

    最棒的

    Vince