This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CCS/LAUNCHCC3220MODASF:UniFlash/IC 命令行... 继续

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/833861/cc3220moda-ccs-launchcc3220modasf-uniflash-ic-command-line-resume

器件型号:CC3220MODA
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我将在以下主题上选择我要离开的位置:CCS/LAUNCHCC3220MODASF:UniFlash/IC 命令行:e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/803593/2973755。

有人问我:"...it 看起来好像找不到 certcatalog。 在导出项目之前、您能否验证 GUI 中是否正确设置了这些设置?"

以下是证书目录设置:

我假设我没有选中"使用默认受信任根证书目录"、因为"默认受信任根证书目录"、因为如果我正确理解、它是用于生产的证书的真实目录。 (除非我们自己制作"供应商证书目录"、在这种情况下、我们选中底部框并加载目录。)

当我尝试导出项目时、仍然出现错误。

我在五月底回来的时候很困。  再次尝试根据(略微修改)参考示例和运动场证书来确定如何导出 Uniflash 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 SWRU469d 和现在的 SWRU469e (以及 SWPU332A 和 SWRU547A)上花费了大量时间。

    在 SWRU469e 表1第5页中、我发现:

    输出文件位于中的 ImageCreator 安装目录下
    \projects\${project_name}\sl_image\Output

    但在 Uniflash 安装中、文件保存方式与以下位置不同:C:\Users\Lee。SLImageCreator\projects\CC3220_NetworkTerminal_LED_P2P\SL_cs

    我是否误以为我找到了什么?

    我认为我发现"映像创建器安装目录"为:C:\ti\uniflash_5.1.0\simplelink\imagecreator

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Forrest、

    如果取消选中"使用默认的受信任根证书目录"、ImageCreator 默认为虚拟目录的版本。 遗憾的是、此目录未存储在工程文件中、因此在导出时会遇到问题。 如果您使用 SDK 中的虚拟目录(tools\cc32xx_tools\certificate-sprole)替换源文件和签名源文件、这将创建一个您能够导出的本地副本。

    正确的做法是、项目默认存储在/User/.SLImageCreator.中 这样做是为了使所有版本的 UniFlash 共享同一个 ImageCreator 工程位置。 我将记录更新文档的情况。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    我有成功。

    我重新打开了该项目。 我导航到“文件”>“受信任的根证书目录”对话框。

    在 Windows 文件资源管理器中、我在以下位置找到证书集合文件夹:C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_3_20_00_06\tools\cc32xx_tools\certificate-sproadk 并复制了路径。

    然后、我浏览并重新加载了以下文件:certcatalogPlayGround20160911.lst 和 certcatalogPlayGround20160911.lst.signed_3220.bin。 请参阅屏幕截图。

    我保存了对项目的更改。

    我导航到"返回"到项目管理对话框并选择了项目、并能够将其导出为.zip 文件。

    我注意到、当我导航回项目和"文件">"受信任根证书目录"对话框时。 文件名已更改。  这与加载 MCU 映像的用户界面行为不同、其中所选文件名会立即替换为 mcuflashing.bin。


    这可以解决此问题。


    10^3谢谢、

    P.S.

    我将在这里做一个肢体,猜你可能必须帮助别人。 我希望我的反馈可以帮助您为 GUI 的改进做准备。 这里有足够的空白空间、可以将一些指令和警告直接放入 GUI 中。  甚至可以更改行为、使其更易于解释、并消除不一致之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我有许多帽子需要佩戴、任务需要摆动。 我刚刚检查了、我首先遇到了无法导出项目的问题

    2019年5月20日中午12:52

    如果那天我成功了,我相信我在学习使用 CLI 和 PKI 方面的所有其他任务都能更有效地完成,而我还没有掌握这些任务。 每次我有一个路障、在我执行任务交换时、我都必须寻求帮助、以降低生产率、然后忘记我所了解的内容的详细信息。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于、"我将注意更新文档。"  我的示例工程的确切路径为:

    C:\Users\Lee\.SLImageCreator\Projects\CC3220_NetworkTerminal_LEDs_P2P\SL_image\Output