This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S:CC3220S

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, TI-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/834713/ccs-cc3220s-cc3220s

器件型号:CC3220S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我将开始在 CC3220S 上开发应用。 我已经使用 CCS 尝试了一些示例。

但导入演示项目"simplelink_cc32xx_sdk_3_20_00_06\examples\rtos\CC3220S_LAUNCHXL\demos\network_terminal "后构建该项目时、我遇到了一些编译错误。

我已经尝试过具有相同问题的 CCS9.0.1和 CCS9.1.0。

附加的文件是编译错误日志。

请帮助您检查此问题吗?e2e.ti.com/.../CC3220S_5F00_demo_5F00_compile_5F00_error.log

此致

贝文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bevin、

    是否可以在路径中没有空格的位置安装 SDK? 我们建议使用 c:\ti。 如果放置在 SDK 中、CCS 会自动查找该 SDK。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贝文

    这是否得到了解决?

    Todd

    [9/6更新:标记为 TI 认为已解决、因为原始海报中没有活动]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 它现在可以在没有以前的错误日志的情况下构建。 在我提出此问题之前、我曾尝试将其安装到 D:/TI、但它不起作用。

    无论如何、它可以现在构建、但在构建并显示以下日志信息后没有生成".bin"文件(只有.out 文件):

    D:/程序文件/TI/ccs910/utils/tiobj2bin/tiobj2bin network_terminal_CC3220S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out network_terminal_CC3220S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin D:/程序文件/TI/ccs910/ccs/tools/ti-cgt_arm18.12.2.ti/rts/tis/cc102/tids/model/ccs/tids/model/ccs/model/ccs/tids/tids/tids/tid/cc4bin:/cc102/tids/tids/tids/tids/tids/mod/cc/ccs/tis/ccs/tids/tids/tids/tis/cc/ccs/model/ccs/tids/tids/tids/
    Makefile:189:目标'post-build'的配方失败
    Process_begin:CreateProcess (NULL、D:/Program Files\TI/Ccs910/CCS/utils/tiobj2bin/tiobj2bin network_terminal_CC3220S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.out network_terminal_CC3220S_LAUNCHXL_tirtos_ccs.bin D:/Program Files\TI/Ccs910/ctools/ti-cgti-cGT_tools/ti-cGT/ti_diob/ds/18.12.2/tools/tis/ccs/tools/ds/tools/ds/mob/ccs/ds/ds/ds/tools/ds/tids/gm/pris/ccs/ds/ds/ds/tools/18.12.2/tools/mis/ccs/mis/ccs/ds/ds/ds/ds/gtis/tools/ds/tis/ccs/ds/ds/utils/gs/ds/d 失败。

    gmak[2]:[编译后处理]错误2 (忽略)

    ****构建完成****

    我看不到任何更详细的错误说明。 请就此提供帮助。

    谢谢

    BR

    贝文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在 C:/ti 上重新安装 CCS、它工作正常...

    谢谢大家。

    BR

    贝文