This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:在 LPDS 模式期间,系统突发输出"OO.M"并导致系统进入 LPDS 模式失败

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/833082/cc3200-during-the-lpds-mode-the-system-burst-output-the-oo-m-and-cause-the-system-enter-the-lpds-mode-failed

器件型号:CC3200

您好、TI

在 LPDS 模式,系统突发输出"O.M" 并导致系统进入 LPDS 模式失败。

Q1:导致系统输出"O.M"的原因

Q2:我们的项目代码没有此关键字、在哪里打印"O.M"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说"突发输出"时、您是指 UART? 您正在运行什么示例?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是从 UART 输出的、这个问题是在 LPDS 模式下的项目上发生的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您回答我的问题的第一部分。 请告诉我您使用的 SDK 示例、以便我可以检查"ON.M"的来源。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 版本: CC3200SDK_1.3.0

    SDK 示例:idle_profile

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经验证了该示例中不存在该示例。 您能否提供输出的屏幕截图? 此外、您如何对器件进行编程? 您是否安装了最新的 Service Pack?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认"O.M"是由"\r\n"引起的,替换为"\n\n"是正常的