This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 停止 MQTT_CLIENT 示例中的诊断消息

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/834500/stop-the-diagnostic-messages-in-mqtt_client-example

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200CC3200SDK

在 MQTT_CLIENT 示例中,我想停止诊断消息,我尝试注释掉 MQTT_CLIENT.c 文件中的某些行,但没有结果。我不想完全停止所有报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    您所谈论的确切诊断消息是什么? 我无法想象为什么简单地注释它们不会停止打印。 您是通过 CCS 上的调试器运行程序、还是通过 Uniflash 刷写程序?

    编辑:

    此外、您使用的是什么器件?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)我正在使用 cc3200 launchpad。

    2)我想停止这些消息...我已经在 MQTT_client.c 文件中将它们注释掉。我重建了整个项目并通过 CCS 上的调试器进行编程

    C:网络16、原始错误-1、超时:Y [83]

    C:FH-B1 0xc0到网络16、发送(2字节)[@ 83]

    C:从网络16开始接收消息 Fix-HDR (字节1) 0xd0 [@ 83]

    C:MSG、ID 0x0000、处理状态:良好

    C:0 2002dbec 的分配

    编辑:我已将这些消息添加到 MQTT_CLIENT.c 文件中、该文件位于 C:\ti\cc3200SDK_1.4.0\cc3200-sdk\netapps\mqtt\client

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    我没有意识到您正在尝试在源代码中评论我们的跟踪。 为了使更改生效、您必须为 SDK 重新构建 MQTT 库。 为此、您可以将 MQTT 项目导入到 CCS 中(取消选中"将项目复制到工作区")。 然后在 CCS 中构建 MQTT 项目。 这将生成 MQTT_CLIENT 项目链接到的更新 MQTT.A 文件。

    Jesu