This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:无法通过蓝牙传输音频

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/834668/wl1835mod-unable-to-transfer-audio-through-bluetooth

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他部件:AM3358WL1835

您好!

我们有一个基于 AM3358的定制板、我们使用 WL1835MOD 来实现 WiFi 和蓝牙。 我们能够正确设置 Wifi ... 蓝牙部件能够完美地传输数据、但不能将音频传输到另一个蓝牙设备(耳机或扬声器)。  

A.启动过程后、我们看到没有安装声卡:

root@SR:~# cat /proc/asound/cards
--无声卡-- 
root@SR:~ journalctl |grep sound
8月22日21:36:31注射器内核:未找到声卡。
8月22日21:36:39注射器内核[164]:[1.628158]未找到声卡。 

b.我们仅使用以下 McASP0引脚:

(A13)  McASP0_ACLKX  <->  BT_AUD_CLK

(B13)  McASP0_FSX  <->  BT_AUD_FSYNC

(D12)  McASP0_AXR0  <->  BT_AUD_OUT

(C12)  McASP0_AXR2  <->  BT_AUD_IN

C.内核启动过程中没有错误

问题:

关于引脚(A14) McASP0_AHCLKX、该引脚是否为使用 WL1835通过蓝牙传输音频所必需? (我们将此引脚用作另一个模块的 GPIO)

2.是否有任何方法 可以在不使用 McASP0_AHCLKX 的情况下将驱动程序配置为启动 McASP0接口?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪种 BT 主机堆栈、Bluetopia PM 或 bluez? 我想、您打算使用辅助模式吗? 如果是这样、您将需要具有虚拟 BT 编解码器驱动程序、以便将 PCM/I2S 数字连接到 BT 控制器 PCM 线路。 您是否配置了任何此类 BT 编解码器驱动程序?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们能够解决这个问题。 由于我们使用的是基于 Yocto 的发行版、因此我们缺少了软件包 组工具蓝牙。 我们安装了它、就这样。

    无论如何、感谢您的支持。