This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:应用吞吐量

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3200, CC3200SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/831197/cc3220s-application-throughput

器件型号:CC3220S
Thread 中讨论的其他器件: CC3200CC3200SDK

您好!

在 CC3220S 特性(http://www.ti.com/product/CC3220S)中、应用吞吐量如下所示。

应用吞吐量:

  • UDP:16Mbps
  • TCP:13Mbps
  • 峰值:72Mbps

在哪些条件下、我可以实现72 Mbps 的峰值应用吞吐量、有没有人可以为我提供帮助?

谢谢、此致、

Sirisha M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srisha,

    峰值数据速率是指 PHY 速率。 这是有效载荷+所有网络开销的速率。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的客户对 CC3200有类似的问题。  

    CC3200数据表未单独指定 TX 或 RX 的吞吐量。 对于 RX 还是 TX 而言、这意味着13Mbps?

    客户进行了测试、TX 获得14.3Mbps、RX 获得10.4Mbps。

    谢谢你。

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    13mbps 是使用 TCP 套接字时 TX 和 RX 的数据速率。 如果 RX 速率不是那么快、则必须存在设置问题。 您是否知道客户是如何测试的?

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、  

    请检查以下信息。

    请告诉我们如何更好地执行 RX 测试。  

    [测试代码]:

    测试源代码来自“ti\cc3200sdk_1.4.0\cc3200-sdk\examples\tcp_socket”。

    AP 的 SSID 为“SCAN_SSID”,其安全模式为“打开”。

     

     

    [拓扑]

    TI3200 ())((( AP ---  PC

    P.S. TI 3200设置为无线客户端模式。

     

    [测试方向]

    TX 方向:

    PC 端命令:iperf -s -i 1 -t 120

     

    RX 方向:

    PC 端命令:ipf -c [TI3200的 IP]-i 1 -t 120

     

    [tput ](输入):

    RX 吞吐量大约为9.x Mbps。

    TX 吞吐量约为16Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您似乎正在正确测试它。 请记住、环境和使用的 AP 也会影响吞吐量。

    Jesu