This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:在 Rx 模式下配置 WL1837MOD

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/831422/wl1837mod-configuring-wl1837mod-in-rx-mode

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MOD

尊敬的团队:

我们的客户正在使用 WL1837MOD、他们正在尝试以 Rx 模式配置模块。 在 Rx 杂散发射测试期间、它们似乎获得了高于7dB 的2.4GHz 二次谐波。  

客户怀疑这是由连接到 PCB 的天线端口导致的。 我们是否可以与客户分享有关如何将器件设置为 Rx 模式的说明?

感谢您的支持和致以最诚挚的问候

Zain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    我将对此进行研究、并尽快回复您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    我相信您正在使用 RTTT 进行此测试。 请确保首先使用正确的.INI 文件进行测试。 您还需要确保正确设置了对讲机。

    我首先要配置无线电、这样您就可以获得单个天线(ANT1)的 RX 性能、然后对 ANT2执行此操作。 确保满足 RX 要求。

    然后、您可以转到将其设置为 MIMO。 请注意、当您执行此操作时、您应该查看一次侧天线上的谐波、因为这是 CE 要求。

    所有设置都应使用 RTTT 完成。

    另一个选项是使用校准器对主机进行配置。 这是在系统级完成的。 您可以参阅我们的 Wiki 页面、了解有关此内容的信息;

    然后、您可以参阅校准测试部分。

    谢谢、

    Riz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riz:

    我确实在使用 RTTT。 我看到在将包含 INI 文件的固件文件加载到模块后、4.8GHz 峰值立即出现

    您能否指示 INI 文件和 RTTT 工具中的哪些参数我应该尝试正确设置无线电? 到目前为止、我在 RTTT 工具中尝试了不同的设置、但实际上没有任何影响。 在 INI 文件中、我认为唯一会产生任何影响的参数是天线数量、但它没有帮助。 INI 文件中的大多数参数我不知道它们是怎么做的。 是否有更详细的手册、或者您能否共享适合我的情况的正确 INI 文件(带2根天线的 WL1837MOD)? 现在、我使用的是 WL1835MOD_INI.ini、我从 TI wiki 页面下载过该。 这可能不是正确的文件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zain、

    随附的是稳压器(适用于美国、加拿大和欧洲)所需的.INI 文件。

    e2e.ti.com/.../WL1837MOD_5F00_INI_5F00_FCC_5F00_CE.ini

    您也可以在此处参阅我们的.INI 指南以了解更多详细信息:

    在此文件中、您可以找到一个参数、您可以在其中更改5GHz 天线的数量。

    NumberOfAssembledAnt2_4     = 02 #表示2.4GHz 的活动频带和已安装天线的数量;  
    NumberOfAssembledAnt5       = 01 #表示5GHz 的活动频段和已安装天线的数量;

    您还可以参阅我们的 Wiki 页面、了解使用校准器的 TX/RX 和 MISC 命令:

    谢谢、

    Riz