This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:用于灵敏度分析的噪声图

Guru**** 2526290 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/834336/cc3220mod-noise-figue-for-sensitivity-analysis

器件型号:CC3220MOD

您好!

我将在无线应用中使用 CC3220MOD、我打算添加 LNA 以提高灵敏度并扩展范围、但对于该分析、我需要知道 CC3220MOD 内 Wi-Fi 接收器的噪声系数。 我无法在数据表和论坛中找到它、但如果此问题已发布、请提前很抱歉。

期待收到您的回复。

谢谢、

Jordi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordi:

    据我所知、CC32xx 器件不能用于其他 PA (CC32XX 器件没有用于2.4G 射频的单独 RX、TX 路径)。 但请等待 TI 方的确认。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    感谢您的回复、但让我澄清一下我的问题:对于我了解的 CC32xx 的射频引脚由于 WiFi 的半双工特性而由 RX 和 TX 共享、因此它必须有一个内部开关。 我计划使用外部开关在外部 PA 和 LNA 之间进行选择、然后再次切换以共享同一天线。

    让我们等待 TI 的响应、但即使无法使用外部放大器、我仍想知道 CC3220接收器的噪声系数(如果可能)。

    Jordi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordi:

    CC32XX 器件具有适用于2.4GHz 的内部开关。 CC32XX 器件无法控制外部 RX/TX 开关。 它只能控制外部开关、以便在两根天线(天线分集)之间进行选择。

    新型 CC3235器 件使用外部 RX/TX 开关实现5GHz 无线电-请参阅 www.ti.com/.../diagram.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否无法使用 GPIO 和为 Cortex M4开发软件来控制外部开关(因为 ANTSEL 引脚不是用户可配置的)? 如果有一种方法让软件知道何时切换 RX 和 TX、这就是我的想法。

    我也知道 CC3235、它有 SOP 引脚来控制5GHz 开关、但它也常用于 GPIO 来控制天线端口的 SPDT 开关(数据表中的图1-1)。 我认为同样的原理也可用于控制外部开关、如图7-2中有关 BLE/Wifi 共存的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 TX/RX 切换需要非常快地完成、并且与 PHY/MAC 层相关。 MAC 层由 WiFi 协处理器(在 TI 专有固件上运行)控制。 据我所知、CC3220中的 WiFi 协处理器(NWP/MAC/PHY)不具有此功能。 而通过主机代码(应用 Cortex-M4)、您将无法进行此切换。 因为您不知道 PHY 需要 RX 或 TX 的确切时刻。

    是由 WiFi 协处理器直接控制的外部开关。 与应用 MCU 没有交互。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、当时无法使用外部前端。 我在一段时间前检查了无线 MCU 解决方案、因此不确定是否有任何可以控制外部开关的解决方案?

    感谢您在1月的回复

    关于噪声系数、如果可以知道、现在只是出于好奇。

    此致、

    Jordi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordi:

    很抱歉,但我无法回答您关于具有此功能的其他平台的问题。

    有关 CC3220射频参数(数据表中未说明)的技术详细信息、可为您提供 TI 工程师。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将等待 TI 工程师回复。 感谢你的帮助。

    Jordi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordi:

    遗憾的是、这不是我们可以提供的。  

    谢谢、

    Alexis