请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我想将 MCU 从 CC3200更改为 CC3220、因为我需要更多的存储器。
我有一些问题:
1.与 CC3200相比、CC3220的 CCS 中的代码将发生什么变化?
2.与 CC3200相比、CC3220的硬件将发生哪些变化?
3.对 CC3220进行所有更改的步骤是什么?
4.在哪一点上,我必须集中在编码和硬件方面?
我使用的几乎所有应用程序都是 OTA、SDHost、SPI、I2C、httpserver 和 UART。
谢谢